结果:找到"创业 电路 工控板 PLC 单片机编程",相关内容1000条
- 中国数控机床技术发展的怎么样了,想要跻身世界一流还需解决这些问题
- 数控机床是制造业的“母机”,是衡量一个国家制造业水平和竞争力的重要指标。近日,有媒体报道称,中国自主研发高端数控机床实现突破,打破了国外技术壁垒,达到了世界一流水平。这究竟是真的吗?中国数控机床技术到底有多强?现代机床技术水平怎么样?数控机床作为现代工业生产最重要的工具之一,被称为“工业母机”,区别于以前落后的传统机床,它是在数控程序控制系统的控制下进行高精密加工的机床,其具有生产效率高、加工精度高、自动化程度高等优点,在汽车、航空航天、电子、模具制造等众多领域得到广泛应用。而数控机床的水平,就直接反映了一个国家的装备制造业水平和竞争力。追述其发展历程,数控机床最早出现在二十世纪五十年代,是...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 数控机床编程 数控机床 机床 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-04 09:51:00
- 补水纳米喷雾器方案开发
- 补水纳米喷雾器方案开发冬天是比较干燥的因为室内要开空调,或者烤火,或者柴暖都涉及到另一个问题那就是干燥,很多人脸上的肌肤就容易缺水干燥。如果不及时补水护理,就容易发生出油长痘的情况。所以补水成为了人们美妆护肤的一大重点,谁不爱美呢?通程创品推出了一个基于单片机的补水仪纳米喷雾器方案开发,详细知识说明如下。信息摘要:如果不及时补水护理,就容易发生出油长痘的情况。所以补水成为了人们美妆护肤的一大重点,谁不爱美呢?通程创品推出了一个基于单片机的补水仪纳米喷雾器方案开发。一、补水纳米喷雾器方案原理介绍本方案采用单片机NY8A051F型号芯片作为主控芯片开发,使用超声波高速震荡技术切割,可以让水和精华...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 单片机 PLC控制板开发 发帖人:TCOOP 发帖时间:2023-02-09 15:24:00
- 招单片机软件和电子工程师
- 招单片机软件和电子工程师工作地点:广州白云区,可J职。可专职。联系:XAJ@QQ.COM
- 所属专栏: 人才需求 标签: 单片机软件 电子工程师 发帖人:守护者电子开发 发帖时间:2022-09-02 21:50:00
- STM32硬件&软件开发
- PCB硬件定制,软件开发,需要的加微信hzf1658应用案例:1、数粒机装瓶控制系统,装瓶精度99.99%。2、多通道数粒传感器,增强抗粉尘功能,数粒精度100%。3、电磁振动控制器,3路振动输出。
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 单片机 STM32 电路 发帖人:Nick1658 发帖时间:2021-07-30 17:22:00
- 基于STC开发方案--制冷控制器(CNC周边设备控制系统)001
- 图片
- 所属专栏: 单片机开发 标签: STC 开发方案 单片机编程 控制器 工控板 发帖人:东莞步控电子 发帖时间:2021-06-18 14:07:00
- 自述:理科技术男的创业经历。。。2022/11/22更新
- 2021年6月11日更新写下上一篇文的时候是17年7月份,再次敲击键盘已经是事隔3年有余了,此刻看文字的你是否也很想知道现在的团队怎么样了吧。正如你想的那样,如果真的做得很好的话,怎么可能有心思在这里咬文嚼字。是的,我们这三年真做得不怎么样。时光荏苒,16年9月份组建团队创业,当时是在出租屋一个朝西的房间里,没有装空调,到了下午热得不行。在这样的情况下团队还是花了3个多月把软件初步模型写出来了,PCBA硬件也相继测试中。但是当大家把这个初步的成果高兴的时候,在一个夜黑风高的晚上,当大家都进入了梦乡,作着美梦的时候,出租屋被小偷光顾,一时间小伙伴电脑手机全被小偷洗劫(到现在也没有找回),冲击太...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 创业 电路 工控板 PLC 单片机编程 发帖人:东莞步控电子 发帖时间:2021-06-11 12:00:00
- 自述:理科技术男的创业经历。。。2021/6/11更新
- 先介绍一下:03毕业至今一直从事单片机编程研发工作,对于我这样一个技术老手来说。唯有创业才能安抚那颗躁动不安的心。于是:08年开始创业,公司坚持了三年,由于各种原因没有坚持下来,公司退股后自主创业三年,期间研发出全自动茶叶包装机、绕线机、鞭**插引机、自动加锡机和现在的步骤编程控制器的雏形。在现在看来那个时候自己的技术已经算是相当好,却偏偏没有坚持下来。自主创业这三年,由于资金断裂,放弃了,也错过了一个自动化快速发展的好时期(三年前中文编程控制器市场上还有类似的产品)。然而,时机对于一个生意来说是多么的重要,错过了好时机就得更努力,加倍的付出才能追上错过的那一次;又或许永远也追不上。自主创业...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 创业、中文编程软件、工业控制开发 发帖人:东莞步控电子 发帖时间:2021-01-11 11:51:00
- STM32F407IGT6开发板
- 因研发需要自己设计一款集成一些工业接口的STM32F407IGT6开发板。STM32F407IGT6系统电路上板载有:一个IS62WV51216BLL-55TLIRAM扩展SRAM、支持各种触摸屏,串口屏。一个用于控制ARM联机调试的仿真JTAG接口、双路12VDC—24VDC电源输入、一路5VDC电源输入、双路250VAC/10A光耦隔离继电器控制电路、一路工业485接口、一路CAN通讯接口驱动电路、一个2.4G无线接口、一个集成wifi模块、一个集成蓝牙4.0模块、两路12VDC微波传感器采集电路、一路集成高精准度32.768KHzRTC实时时钟、若干路集成RS232通信接口、一个USB...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: STM32F407 工控板 STM32 单片机 发帖人:赛微电子 发帖时间:2019-04-13 01:40:00
- CH554模拟鼠标程序
- 要求:1、单片机与电脑USB端口连接工作2、单片机开机D1~D6脚处低电平,当检测到高电位时:2.1D1检测到高电平鼠标光标向左上角移动;2.2D2检测到高电平鼠标光标向右上角移动;2.3D3检测到高电平鼠标光标向右下角移动;2.4D4检测到高电平鼠标光标向左下角移动;2.5D1D2同时检测到高电平鼠标光标向上移动;2.6D2D3同时检测到高电平鼠标光标向右移动;2.7D3D4同时检测到高电平鼠标光标向下移动;2.8D4D1同时检测到高电平鼠标光标向左移动;2.9D5检测到高电平,向电脑发送一个鼠标左键信号2.10D6检测到高电平,向电脑发送一个鼠标右键信号2.10D7接鼠标滚轮编码器2.1...
- 所属专栏: 项目外包 标签: 单片机程序编写 发帖人:jie119 发帖时间:2018-11-12 15:11:00
- 小家电、工控设备控制电路设计开发、生产
- 简介:1,正规注册工作室,可以开增值税发票;2,10年开发经验,熟练应用PCB绘图软件,掌握多种高低端单片机;3,可根据客户要求增加或完善产品功能,以体现客户自身的产品特色;产品方案类目如下:1,小家电系列:空气净化器控制器、热水器控制器、电风扇控制器、暖风机控制板、电熨斗控制板、冰箱控制器、饮水器、电热水器控制板、抽油烟机、消毒柜、多士炉、杀菌机、加湿器、面包机、咖啡壶、电热水壶、吸尘器、豆浆机、榨汁机等。2,其它产品:LED灯控制电路板、太阳能路灯控制器、舞台灯控制、LED多级调光灯控制器、温控器、电机控制器、交通信号灯、景观灯产品等。宠物电磨、磨甲器、微型手钻作品展示:原理图展示:电源...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 单片机 编程 小家电、工控、开发 发帖人:乐芯工业设计工作室 发帖时间:2017-09-14 09:34:00
返回